结果:找到"原理图 原理图设计 网络 网络检查 反馈",相关内容1000条
- 原理图不可见网络如何删除
- 版本:lceda-pro-windows-x64-2.1.36原理图界面DRC检查:2023-11-1320:03:38[信息]:开始设计规则检查。2023-11-1320:03:38[信息]:网络标签GND15没有连接导线或总线。2023-11-1320:03:38[信息]:网络标签RX15没有连接导线或总线。2023-11-1320:03:38[信息]:完成设计规则检查。致命错误:0,错误:0,警告:0,信息:2。原网络名为GNDRX,这里为了区别原有GNDRX网络在DRC点击网络名在属性里改成了GND15RX15网络管理那里没有这两个网络这两个网络在原理图界面不能定位不能显示无法查看到...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 不可见网络 发帖人:hui223 发帖时间:2023-11-13 20:53:00
- 为什么原理图DRC网络标签GND没有连接导线或总线
- 小白求助为什么原理图DRC结果提示网络标签GND没有连接导线或总线,检查了一下没找到有悬空的引脚
- 所属专栏: 技术交流 标签: DRC 网络标签 GND 原理图 发帖人:SoinLynX 发帖时间:2023-10-18 08:20:00
- [致命错误]:导线网络名不正确,其含有非法字符。合法字符为可见的ASCII字符。
- 原理图转PCB,报出一百多个网络标签含有非法字符,查找替换不能解决问题,除了手动一个个改还有什么更好的方法
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 原理图转PCB 发帖人:Furry狼介 发帖时间:2023-07-21 16:13:00
- 如何将光立方的IAP12C5A62S2DIP40单片机换为IAP15W4K61S4-30I-LQF...
- 图片
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图设计 发帖人:小刘eda 发帖时间:2023-06-06 23:33:00
- 有关网络标签的问题如何解决呜呜
- 出现该问题如何解决呢,请大佬指点一下,连线应该没有问题吧。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 原理图 发帖人:一觉睡到天亮 发帖时间:2023-04-22 21:29:00
- 专业版EDA原理图转PCB后,网络大范围出错,有人遇到过么,这是第二次了,之前的手动修改了,这个图...
- 将原理图转成PCB后,PCB中器件引脚大范围出错,且转换过程中不报错
- 所属专栏: PCB设计 标签: 网络,原理图转PCB, 发帖人:YTCh 发帖时间:2022-08-19 09:53:00
- 该网络标签未与任何引脚链接
- 如下图,都是一样的报错我不理解,明明我都把导线接到引脚上了,为啥还会报错?望各位大佬指点一二
- 所属专栏: 技术交流 标签: 原理图设计 发帖人:jokercjs 发帖时间:2022-05-14 16:33:00
- 关于原理图与PCB网络关联问题
- PCB提前画好的焊盘(按照阵列排布的),我一一都标上了网络,为了方便,所以做成了一个模板。但是发现一个问题,PCB上标好的网络,我在原理图里用,导入变更后发现没有连接!原理图如下:PCB如下:只有一种情况才可以实现连接,那就是这个网络在变更到PCB时,网络名称是提NEEDLE_2而不是TEST2
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB 原理图 网络标签 网络端口 发帖人:ENGRoy 发帖时间:2022-02-15 09:43:00
- 关于原理图中手工重命名元件标号的问题
- 立创EDA国人的骄傲!软件的设计人员你好!当我在画原理图的时候,想将下面的电容C5标号改成C1那么它会发出提示我自己是很清楚C1是存在的!但我就是想强制改它怎么办?最好是我可以强制将它们两个标号相互交换一下。虽然说我可以找到C1将它改为一个没有命名的标号,然后把C5改成C1,最后再将原C1改回C5,这样也可以,但是很麻烦不符合咱们立创EDA的易用专业快捷的理念!提个小小建议,望设计人员关注一下!!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图设计 发帖人:大不了G 发帖时间:2021-08-12 12:37:00
- 原理图设计管理器网络使用时发现的问题
- 两个元件首尾相连的时候,没有任何反馈,因为没有导线,元件也没有视觉变化,同时视图位置也没有任何移动,必须要点击网络引脚才能看见,很不方便
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 原理图设计 网络 网络检查 反馈 发帖人:janewayRyu 发帖时间:2020-09-13 15:43:00
返回